2508_Wiser_KNX

Typische Benutzerszenarien

Diese Szenarien können typischerweise bei realen Anlagen auftreten (die Liste ist nicht vollständig):

Szenario

Aktion

1. Ein Benutzer möchte die Überwachung eines Haushaltsgeräts (z. B. einer Waschmaschine) beenden und es aus der Historie entfernen.

Ein Installateur löscht die entsprechenden Geräte im Energy-Plugin. Dadurch werden die historischen Daten für immer gelöscht. 

2. Ein Benutzer möchte die Überwachung eines Haushaltsgeräts (z. B. einer Waschmaschine) beenden, aber seine Historie bewahren.

Ein Installateur löscht die Leistung und die Energie - die KNX-Objekte der entsprechenden Geräte.

3. Ein Benutzer beschließt, die Überwachung eines Haushaltsgeräts (z. B. einer Waschmaschine) durch eine andere (z. B. eines Trockners) zu ersetzen, indem er denselben Energiezähler (z. B. eine intelligente Steckdose) verwendet. 

Ein Installateur trennt das überwachte Haushaltsgerät physisch und schließt das andere Haushaltsgerät an. Dann erstellt der Installateur ein neues Energieverbraucher-Gerät und weist die entsprechenden KNX-Objekte zu.

Wenn ein Benutzer den Energieverlauf des zuletzt überwachten Haushaltsgeräts beibehalten möchte, folgen Sie Szenario 2, andernfalls folgen Sie Szenario 1.

4. Ein Energiezähler für ein überwachtes Gerät ist defekt und muss ersetzt werden.

Ein Installateur tauscht den defekten Energiezähler aus und nimmt einen Ersatzzähler am Controller in Betrieb.

Im Energy-Plugin ordnet der Installateur die KNX-Objekte des neuen Energiezählers dem überwachten Gerät zu.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.