2508_Wiser_KNX

Zeitpläne

Sie können Zeitpläne einrichten, die bestimmte Zeiten festzulegen, zu denen ein Gerät seinen Status ändert.

Diese Zeitpläne können direkt von Ihrem Gerätesteuerungsbildschirm aus erstellt und bearbeitet werden.

So greifen Sie auf Ihre Gerätezeitpläne zu:

  1. Navigieren Sie zum Gerätesteuerungsbildschirm.

  2. Tippen Sie auf Zeitpläne verwalten unten im Bildschirm, um die Liste der verfügbaren Zeitpläne für Ihr Gerät anzuzeigen:

WICHTIG: Wenn Sie die Zeitpläne manuell über den Controller ändern, warten Sie ca. 1 Minute, bis die Änderungen übernommen wurden, und aktualisieren Sie dann den Bildschirm in Ihrer mobilen Applikation.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.