2508_Wiser_KNX

Installation/Aktualisierung des Energy-Plugins

Sie müssen das Energy-Plugin auf dem Controller installieren, bevor Sie mit der Zuordnung der Energiedaten beginnen können.

Gehen Sie zur Installation wie folgt vor:

  1. Öffnen Sie in Ihrem Webbrowser Ihre Controller-Umgebung > Klicken Sie auf das Warenkorbsymbol, um Marketplace zu öffnen.

  2. Suchen Sie das Energy-Plugin > Klicken Sie auf neben dem Plugin > Klicken Sie auf Ja, um es zu installieren.

  3. Wenn das Plugin-Symbol auf der Webseite Ihres Controllers erscheint, ist die Installation abgeschlossen.

Gehen Sie beim Aktualisieren des Energy-Plugins in gleicher Weise vor.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.