2508_Wiser_KNX

Optimierung der Energiedaten-Aktualisierung

Häufige Berichte zu Energiedaten können die CPU des Controllers überlasten und die Aktualisierung der Leistungs- oder Energiedaten in der mobilen App verzögern.

Zum Beispiel, wenn ein Energiezähler unbedeutende Leistungsabweichungen meldet (z. B. 701 W, 699 W, 702 W).

Es ist besser, eine Überlastung der CPU zu vermeiden, da sie weitere damit verbundene Probleme verursacht (Verzögerungen und Einschränkungen).

Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Häufigkeit der Berichte zu begrenzen:

  • Stellen Sie die Aktualisierungsdauer im Energiezähler ein.

  • Für Modbus Geräte in der Gerätezuordnung stellen Sie Delta für das Senden von Werten ein, um nur signifikante Wertabweichungen im Controller zu melden (z. B. 10% der Nennleistung).


  • Für Modbus Geräte erhöhen Sie das Abfrageintervall im Controller.


Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.