2508_Wiser_KNX

Thermostat mit Betriebsmodi und Ventilator

CONTROLLER

Einstellungen

Tab Allgemein

Pflichtfelder

Optionale Felder

Titel

Minimalsollwert

Maximalsollwert

Aus mobiler App und allen anderen dezentralen Diensten ausblenden (Kontrollkästchen)

Ventilatorstufe 1 – 6

Sprachsteuerung (Kontrollkästchen)

Titel des Thermostats

Titel des Taupunktalarms

Sollwertschritt

Autom. Modus Überschreiben bei Wert (0-255)

Wert für Autom. Modus Überschreiben (0-255)

Benutzerdefinierte Betriebsmodi verwenden (Kontrollkästchen)

  • Modusname
  • Moduswert

  • Modusstatus


Objekte

Pflichtfelder

Beschreibung

Optionale Felder

Beschreibung

Aktuelle Temperatur

Aktuell gemessene Temperatur für das Widget (Eingabewert)

DPT_Wert_Temp (9.001)

Betriebsmodus Eingang

Betriebsmodus, den das Widget standardmäßig schreibt, wenn die folgenden Symbole verwendet werden:

  • Symbol 1 = Wert 1

  • Symbol 2 = Wert 2

  • Symbol 3 = Wert 3

  • Symbol 4 = Wert 4

DPT_1-Byte-Ganzzahl ohne Vorzeichen (05.010)

Aktuelle Solltemperatur Ausgang

Ausgabewert über das Widget geändert

DPT_Wert_Temp (9.001)

Thermostatstatus, Warnung

1-Byte-Statusobjekt zur Interpretation von Werten:

  • Bit 0: Komfort

  • Bit 1: ECO

  • Bit 2: Nachtbetrieb

  • Bit 3: Frost-/Hitzeschutz

  • Bit 4: Taupunktalarm

  • Bit 5: Heizung/Kühlung

DPT_1-Byte-Ganzzahl ohne Vorzeichen (05.010)

Aktuelle Solltemperatur Eingang

Eingabewert durch externes Gerät geändert (Rückkopplungsfeld)

DPT_Wert_Temp (9.001)

Thermostat ein-/ausschalten

Steuerungsobjekt für Thermostat ein/aus

DPT_Schalter (01.001) oder DPT_1-Bit (01.0)

   

Thermostatstatus ein-/ausschalten

Rückmeldungsobjekt für Thermostat ein/aus

DPT_Schalter (01.001) oder DPT_1-Bit (01.0)

   

HLK-Thermostatstatus

Feedback-Objekt; Werte entsprechen der Eingabe des Betriebsmodus.

DPT_1-Byte-Ganzzahl ohne Vorzeichen (05.010)

   

Heizung/Kühlung

Steuerungsobjekt zur Steuerung der Heizung/Kühlung (1-Bit)

DPT_1-Bit (01.0)

   

Heiz-/Kühlstatus

Feedback-Objekt (1 Bit)

DPT_1-Bit (01.0)

   

Frostalarm

Feedback-Objekt (1 Bit)

DPT_1-Bit (01.0)

   

Taupunktalarm

Feedback-Objekt (1 Bit)

DPT_1 Bit (01.0)

   

Batteriestand

Optionales Feedback-Objekt

DPT_Skala (05.001)

   

Batterie-Warnung

Optionales Feedback-Objekt

DPT_1-Bit (01.0)

   

Ist aktiv

Das System heizt/kühlt aktiv

DPT_1-Bit (01.0)

   

Gerätestatusobjekt

Optionales Feedback-Objekt

DPT_1-Bit (01.0)

   

Ventilatordrehzahl

Steuerungsobjekt zur Steuerung der Ventilatordrezahl in %

DPT_Skala (05.001)

   

Ventilatordrehzahl-Status

Feedback-Objekt für das Widget

DPT_Skala (05.001)

   

Ventilator manueller Modus

1-Bit-Steuerungsobjekt:

  • 1 = Manuell

  • 0 = Auto

DPT_Schalter (1.001)


Touch Widget

Thermostat

Thermostat Danfoss


MOBILE APP

App-Widget

Steuerungsbildschirme

Nur Pflichtfelder

Steuerung von Modus, Ventilator und Ein-/Aus-Schalter konfiguriert

Steuerung von Modus, Ventilator, Ein-/Ausschalter und Heizung/Kühlung konfiguriert

ELEMENTE DES STEUERUNGSBILDSCHIRMS


Aktuelle Temperatur

  • Wird oben auf dem Bildschirm angezeigt.

  • Der Wert wird direkt aus dem KNX-Datenpunkt gelesen.

  • Einheiten werden je nach Systemeinstellungen entweder in °C oder °F angezeigt.


Statussymbol – Heizen/Kühlen

  • Ein dynamisches Symbol zeigt den aktuellen Betriebszustand an.

  • Das Symbol ändert sich je nach dem Verhältnis zwischen der aktuellen Temperatur und dem Sollwert sowie dem ausgewählten Modus:

Bedingung

Modus

Symbol

Aktuelle Temperatur > Sollwert

Kühlung

Aktuelle Temperatur > Sollwert

Heizung

Aktuelle Temperatur < Sollwert

Kühlung

Aktuelle Temperatur < Sollwert

Heizung


Soll-Temperatur

  • Zeigt die aktuelle Zieltemperatur an.

  • Der Wert wird aus dem Datenpunkt gelesen.

  • Angezeigt in °C oder °F.


Modus-Taste

  • Zeigt den aktuell aktiven Modus an (z. B. Komfort, Eco, Nacht).

  • Tippen Sie auf das Modus-Symbol , um den Modusauswahlbildschirm zu öffnen.


  • Wählen Sie den gewünschten Modus aus und tippen Sie zum Bestätigen auf Einstellung.


Ventilator-Taste

  • Zeigt den aktuellen Ventilatorstatus an:

    • EIN (mit ausgewähltem Modus)

    • AUS

    • Auto

  • Tippen Sie auf das Ventilator-Symbol , um den Bildschirm zur Auswahl des Ventilator-Modus zu öffnen.


  • Wählen Sie den gewünschten Ventilator-Modus und tippen Sie auf Einstellung.

  • Um den Ventilator auszuschalten, deaktivieren Sie den aktuell aktiven Modus.


Umschalten Kühlung/Heizung

  • Ein einfacher Kippschalter , der zwischen Kühl- und Heizmodus umschaltet.


Ein-/Aus-Taste

  • Die Ein-/Aus-Taste steuert den Gesamtzustand des Thermostats. Sie schaltet die RTU (Raumtemperatur-Einheit) ein oder aus. Diese Taste steuert keinen Aktuator direkt, sondern deaktiviert die Logik im Aktuator, wodurch die RTU außer Betrieb gesetzt wird.

  • Wenn die Taste aktiviert ist, sind alle interaktiven Elemente (Schaltflächen, Schieberegler) aktiv.

  • Wenn die Taste ausgeschaltet ist, wird das Widget inaktiv und die Einstellungen können nicht geändert werden.

  • Die Ein-/Aus-Taste kann zugewiesen werden, um andere Funktionen zu steuern, z. B. Heizung/Kühlung. Wenn sie beispielsweise der Klimaanlage (Heizen/Kühlen) zugeordnet ist, wird die Klimaanlage durch das Ausschalten so lange gestoppt, bis sie wieder eingeschaltet wird.

  • Auch wenn die Ein-/Aus-Taste auf AUS gestellt ist, funktionieren die Funktionen Zeitplan folgen und Zeitplan verwalten weiterhin wie gewohnt.

    HINWEIS: Diese Funktion ist nur beim generischen Thermostat verfügbar. Sie wird für den Danfoss-Thermostat und den VDC-Thermostat nicht unterstützt.

Benutzerdefinierte Modi

Mit dem VDC-Thermostat können Sie bis zu sechs benutzerdefinierte Modi konfigurieren, die die Funktionalität über die Standardmodi wie z. B. Komfort, Bereitschaft oder Ruhezustand hinaus erweitern. Diese benutzerdefinierten Modi sind nützlich, um das Verhalten des Thermostats an bestimmte Benutzeranforderungen oder Szenarien anzupassen.

Jeder benutzerdefinierte Modus muss Folgendes enthalten:

  • Einen eindeutigen Namen, der zur Identifizierung des Modus in der App verwendet wird.

  • Einen Moduswert – der Wert, der an das System gesendet wird, wenn der Modus aktiviert ist.

  • Einen Modusstatus – ein Statuswert, der für Rückmeldungen oder Logik im System verwendet wird.

Modi hinzufügen und verwalten

  • Um einen neuen Modus hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche Einen weiteren Modus hinzufügen.

  • Füllen Sie die Felder Modusname, Moduswert und Modusstatus aus.

  • Um einen Modus zu entfernen, klicken Sie auf Diesen Modus entfernen neben dem Modus, den Sie löschen möchten.

Die Verwendung von benutzerdefinierten Modi ist optional – sie werden aktiviert, indem Sie das Kontrollkästchen Benutzerdefinierte Modi verwenden im Thermostat unter Allgemeine Einstellungen aktivieren.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.