2508_Wiser_KNX

Smart Lock

CONTROLLER

Einstellungen

Allgemein

Objekte

Pflichtfelder

Optionale Felder

Pflichtfelder

Optionale Felder

Titel

Türsteuerung: Sendet einen Befehl zum Verriegeln oder Entriegeln der Tür.

DPT_1-Bit (1.001 Schalter)

Verriegelungszustand: Zeigt den aktuellen Verriegelungszustand an. Werte:

  • 0 = VERKLEMMT

  • 1 = VERRIEGEL

  • 2 = ENTRIEGELT

DPT_8-Bit-Wert ohne Vorzeichen (05.)

Batterie: Meldet den Ladezustand der Batterie.

DPT_8-Bit-Wert ohne Vorzeichen (05.)

Türzustand: Zeigt die aktuelle Türposition oder den Fehlerzustand an. Werte:

  • 0 = GEÖFFNET

  • 1 = GESCHLOSSEN

  • 2 = VERKLEMMT

  • 3 = ERZWUNGENE ÖFFNUNG

  • 4 <= NICHT FESTGELEGT

DPT_8-Bit-Wert ohne Vorzeichen (05.)

HINWEIS: Folgende intelligente Verriegelungen wurden getestet: YDM7116A, YMI70A, YDM3109A und Kyra Pro (Yale).

Touch Widget

SmartLock

     

Verriegelt

Entriegelt

Verklemmt

Erzwungene Öffnung

MOBILE APP

App-Widget

Steuerungsbildschirme

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.