2508_Wiser_KNX

Momente

Mit Momente können Sie den Zustand mehrerer Geräte durch einfaches Tippen ändern. Gehen Sie vor wie folgt, um Momente zu erstellen und zu bearbeiten:

  1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm (Startbildschirm) auf .

  2. Wählen Sie die Registerkarte Momente aus.

HINWEIS: Ein Moment stellt nur den Gerätestatus ein. Wenn Sie die betroffenen Geräte in einen anderen Status zurückversetzen möchten, müssen Sie diese manuell ändern oder einen Umkehr-Moment erstellen.


WICHTIG: Wenn Sie die Momente manuell über den Controller ändern, warten Sie ca. 1 Minute, bis die Änderungen übernommen wurden, und aktualisieren Sie dann den Bildschirm in Ihrer mobilen Applikation.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.