2508_Wiser_KNX

Automatisierungen

Um Automatisierungen in der mobilen App zu verwenden, stellen Sie sicher, dass das Automatisierungs-Plugin im Controller installiert ist. Sie können das Automatisierungs-Plugin vom Marketplace installieren. Die Aktivierung automatischer Updates wird empfohlen, damit Sie immer die neueste Version installiert haben.


Automatisierungen lösen Geräte automatisch auf der Grundlage vordefinierter Bedingungen aus. Hier folgen einige Beispiele:

  1. Szenario Sonnenaufgang: Wenn Sonnenaufgang ist, öffne automatisch die Jalousien im Wohnzimmer.

  2. Bewegungserkennung am Wochenende: Wenn an den Wochenenden zwischen 9:00 und 17:00 Uhr eine Bewegung erkannt wird, verhindern, dass die Beleuchtung eingeschaltet wird.

So erstellen und bearbeiten Sie Automatisierungen:

  1. Navigieren Sie zum Startbildschirm (Startbildschirm).

  2. Tippen Sie auf .

  3. Wählen Sie die Registerkarte Automatisierungen aus.

HINWEIS: In einer zukünftigen Version der App können Sie spezifische Push-Benachrichtigungen senden, die mit der Automatisierung verknüpft sind.


WICHTIG: Wenn Sie die Automatisierung manuell über den Controller ändern, warten Sie ca. 1 Minute, bis die Änderungen übernommen wurden, und aktualisieren Sie dann den Bildschirm in Ihrer mobilen Applikation.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.