2508_Wiser_KNX

Elektrische Fußbodenheizung

CONTROLLER

Einstellungen

Allgemein

Objekte

Pflichtfelder

Optionale Felder

Pflichtfelder

Optionale Felder

Titel

Titel Fußbodenheizung

Mindestwert

Höchstwert

Temperaturwarnschwellenwert

Titel des Temperaturalarms

Sollwertschritt

Sprachsteuerung (Kontrollkästchen)

Ein/Aus-Objekt

Ein/Aus-Statusobjekt

Temperaturobjekt

Temperaturstatusobjekt

Temperaturwarnobjekt

Touch Widget

Fußbodenheizung

Die Ein-/Aus-Taste auf dem Widget kann auf zwei Arten verwendet werden:

  • Zur Steuerung eines Relais im Stellantrieb.

  • Zur Steuerung der RTU des Fußbodenheizungssystems.


MOBILE APP

App-Widget


Steuerungsbildschirm

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.