2508_Wiser_KNX

Tarif

Der Abschnitt Tarif wird angezeigt, sobald Sie das Energy-Plugin in Ihrem Controller konfiguriert haben (wie hier erläutert Wiser KNX Home Energy Management System (HEMS)).

Legen Sie im Abschnitt Tarif die Bedingungen und den Preis für den Strom, den Sie verbrauchen, entsprechend dem Vertrag mit Ihrem Lieferanten fest.

Wenn Ihre Installation Solarmodule umfasst, können Sie auch die Einsparungen durch den Verkauf von Strom an das Netz verfolgen (Einspeisungstarif).

Diese Daten werden außerdem vom Cloud-Service von Schneider verwendet, um einen Überblick über den Stromverbrauch und die Preise im Laufe der Zeit zu erhalten (Energieverlauf).


Für den Zugriff auf den Abschnitt Tarif tippen Sie auf > Tarif.


Wenn Sie den Abschnitt Tarif zum ersten Mal öffnen, werden Sie in einem Schritt-für-Schritt-Tutorial durch die Funktionen und Einstellungen geführt.

Sie können das Tutorial auch zu einem späteren Zeitpunkt erneut aufrufen, indem Sie auf oben rechts auf dem Bildschirm klicken.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.