2508_Wiser_KNX

Zeitraum hinzufügen – Wann

Wählen Sie einen Zeitraum aus, für den die Bedingungen gelten. Wenn kein Zeitraum ausgewählt wird, gilt die Bedingung jeden Tag.

Zum Beispiel:

Wenn Sie möchten, dass eine Erkennung durch einen Bewegungssensor eine Aktion auslöst, jedoch NUR an Wochentagen, wenn Sie nicht im Haus sind, müssen Sie diesen Zeitraum in Wann definieren.


Es gibt vier Arten von Zeiträumen:

  1. Ganztägig: 24 Stunden.

  2. Tagsüber:

    • Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang.

    • Es ist möglich, einen Zeitraum vor oder nach Beginn des Sonnenaufgangs/Sonnenuntergangs zu wählen (bis zu 12 Stunden).

  3. Nachtzeit:

    • Von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang.

    • Es ist möglich, einen Zeitraum vor oder nach Beginn des Sonnenuntergangs/Sonnenaufgangs zu wählen (bis zu 12 Stunden).

  4. Benutzerdefiniert: Definieren Sie einen Zeitraum – Start- und Endzeit.


Tippen Sie im Automatisierungs-Konfigurator auf Wann > Zeitraum hinzufügen > Zeitraum > wählen Sie eine Startzeit und einen Wiederholungszeitraum (Wochentage) > tippen Sie auf Weiter.

Sie kehren zum Hauptbildschirm des Automatisierungs-Konfigurators zurück.


HINWEIS: Sie können derselben Automatisierung verschiedene Zeiträume hinzufügen.


Wählen Sie im nächsten Schritt die beste Aktion für Ihre Automatisierung.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.