2508_Wiser_KNX

PowerTag Modbus 1-phasig

Für den 1-phasigen PowerTag Modbus-Energiesensor müssen die folgenden Register KNX-Objekten zugeordnet werden:

Modbus-Register

Modbus-Adresse

Bezeichnung

Spannung

3020

Spannungseffektivwert

Frequenz

3126

Frequenz

Strom Lx

-

Stromeffektivwert (Kanal X)

Wirkleistung Lx

-

Wirkleistung (Kanal X)

Lx Wirkenergie geliefert

-

Wirkenergie geliefert (Kanal X) ist der absolute Energiespeicher, wenn die Wirkleistung einen positiven Wert hat.

Lx Wirkenergie bezogen

-

Wirkenergie bezogen (Kanal X) ist der absolute Energiespeicher, wenn die Wirkleistung einen negativen Wert hat.

Teilweise Lx Wirkenergie geliefert

-

Ein rücksetzbares Register der gelieferten Wirkenergie (Kanal X).

Teilweise Lx Wirkenergie bezogen

-

Ein rücksetzbares Register der bezogenen Wirkenergie (Kanal X).

Energie löschen

6000

Schreiben Sie 21920, um alle Register für Teilwirkenergie zu löschen.

Leistungsfaktor Lx [-1,1]

-

Leistungsfaktor im Bereich - 1 bis 1 (Kanal X).

Leistungsfaktor Lx [-2,2]

-

Leistungsfaktor im Bereich - 2 bis 2 (zur Anzeige kapazitiver oder induktiver Last, Kanal X).

Lx Richtung

-

Schreiben Sie 1, um die Wirkleistungsrichtung zu ändern (von positiv zu negativ oder umgekehrt, Kanal X).

Lx CT

-

Die aktuelle Spulenrate, nur 80 A wird unterstützt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?