2508_Wiser_KNX

Bedingungen hinzufügen – Wenn

Fügen Sie eine Bedingung hinzu, die Ihre Automatisierung auslöst.


Es gibt drei Arten von Bedingungen:

Änderung des Gerätestatus oder Aktion

Beispiele:

  • Wenn eine Bewegung erkannt wird

  • Wenn das Licht im Wohnzimmer eingeschaltet wird

Bestimmte Tageszeit

Wenn Sie einen bestimmten Zeitpunkt für die Ausführung der Aktionen festlegen möchten.


HINWEIS: Die auf Sonnenuntergang und Sonnenaufgang basierenden Automatisierungen verwenden die Standortdaten des Controllers. Es kann ein geringer Zeitunterschied zu den Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in der App auftreten (da diese mit verschiedenen Algorithmen vom Online-Dienstleister aufgenommen werden).

Sonnenaufgang

  • Wenn der Sonnenaufgang beginnt.

  • Es ist möglich, einen Zeitraum vor oder nach Beginn des Sonnenaufgangs zu wählen (bis zu 12 Stunden).

Sonnenuntergang

  • Wenn der Sonnenuntergang beginnt.

  • Es ist möglich, einen Zeitraum vor oder nach Beginn des Sonnenuntergangs zu wählen (bis zu 12 Stunden).

Benutzerdefiniert

Legen Sie die Uhrzeit fest (hh: mm) und wählen Sie Wochentage aus.

Wetterwechsel

Sie können einen Wettertyp als Auslöser festlegen.

Änderung des Energiegerätewerts

Je nach Gerät können Sie verschiedene Trigger auswählen.

Aktuelle Leistung

  • Aktuell importierte Leistung

  • Exportierte aktuelle Leistung

Weitere Informationen hierzu finden Sie hier: Zuordnung von Energiedaten zu Energiegruppen.

Batterie verbraucht

  • Mehr als

  • Genau

  • Weniger als


So stellen Sie die Wenn-Bedingung für den Start der Automatisierung wie folgt ein:

  1. Tippen Sie im Automatisierungs-Konfigurator auf Wenn > Tippen Sie auf Bedingung hinzufügen und wählen Sie den Trigger, um Ihre Automatisierung zu aktivieren:

    • Änderung des Gerätestatus > Wählen Sie Ihr Gerät aus und richten Sie seinen Status ein > Tippen Sie auf Einstellen.

    • Spezifischer Zeitpunkt am Tag > Startzeit und Wiederholungszeitraum wählen > Tippen Sie auf Weiter.

    Sie kehren dann zum Hauptbildschirm des Automatisierungs-Konfigurators zurück.

  2. Wählen Sie die Bedingungen aus, unter denen die Automatisierung realisiert werden soll:

    • Nur wenn ALLE Bedingungen erfüllt sind: Aktivieren Sie Alle Bedingungen.

    • Wenn EINE der folgenden Bedingungen erfüllt ist: Aktivieren Sie Beliebige Bedingung.

    HINWEIS: Sie können mehrere Bedingungen hinzufügen. Wir empfehlen bis zu 20.

  3. Wählen Sie im nächsten Schritt einen Zeitraum aus, für den die Bedingungen gelten.


HINWEIS: In einer zukünftigen Version können Sie die Bedingungen basierend auf dem Wetter (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit usw.) einstellen.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.