SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-05

Wiser Home AI

Wiser Home AI es una función que permite a los usuarios ahorrar costes eléctricos al inscribir dispositivos de alta energía como . Se utiliza con tarifas variables, como las tarifas pico/valle, y depende de los usuarios para responder a las preguntas de rutina. La IA crea programas inteligentes para los dispositivos inscritos y limita el uso de estos dispositivos cuando los precios de la electricidad son altos, mientras sigue los hábitos de los usuarios. Adapta los últimos 30 días de datos de consumo de la red.

  • Ahorros en facturas de electricidad de hasta el 10%

  • Si ha instalado y configurado paneles solares en su hogar antes optar por Wiser AI, podría ahorrar hasta un 50% en su factura de electricidad.

  • Sus ahorros se monitorean diariamente, mensualmente y anualmente.

IMPORTANTE:
  • El sistema de IA aprende por sí solo y se beneficia de los datos históricos sobre el consumo de electricidad. Ya puede optimizar hasta cierto punto sin datos preexistentes, y su rendimiento mejorará considerablemente con el tiempo.

  • Mientras la función está activada, las programaciones horarias de Wiser Home AI sustituyen a las programaciones horarias personalizadas.

  • Puede inscribir hasta dos dispositivos diferentes: 1 dispositivo de EV y 1 calentador de agua.

Dispositivos compatibles:

  • Micromódulo de potencia (calentador de agua)

  • EVLink Home Smart

  • Schneider Charge

Requisito previo

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?