EIO0000004204.07

Sostituzione del filtro della ventola

Introduzione

Di seguito viene descritto come sostituire il filtro della ventola nel kit VENTOLA.

NOTA: Controllare il filtro della ventola periodicamente.
PERICOLO
RISCHIO DI SCARICA ELETTRICA, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
  • Disattivare tutte le alimentazioni elettriche del dispositivo prima di smontare coperture o elementi dal sistema e prima di installare o togliere qualsiasi accessorio, componente hardware o cavo.
  • Staccare il cavo di alimentazione dal prodotto e dall'alimentazione prima di installare o rimuovere il prodotto.
  • Per verificare che l'alimentazione sia disattivata, dove e quando indicato usare sempre un rilevatore di tensione correttamente tarato.
  • Prima di ricollegare l'alimentazione al prodotto rimontare e fissare tutte le coperture e i componenti del sistema.
  • Utilizzare questo prodotto solo con il valore di tensione specificato. Il modello CC è progettato per l'uso a 24 Vcc, e il modello CA è progettato per l'uso da 100 a 240 Vca. Prima di collegare il dispositivo, controllare sempre se l'alimentazione è CC o CA.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
AVVISO
SCARICHE ELETTROSTATICHE
Adottare le necessarie misure di protezione dalle scariche elettrostatiche prima di rimuovere il coperchio.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
AVVISO
CUSTODIA DANNEGGIATA
Non esercitare una coppia maggiore del valore specificato.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Sostituzione del filtro

  1. Scollegare l'alimentazione dal Box Module.
  2. Toccare l'alloggiamento o il collegamento di terra (non l'alimentazione) per scaricare la carica elettrostatica dal proprio corpo.
  3. Rimuovere la vite per inserto del filtro della ventola.
  4. Rimuovere il vassoio del filtro della ventola.
  5. Sostituire il filtro della ventola.
  6. Inserire di nuovo il vassoio del filtro della ventola e stringere la vite.
    NOTA: La coppia necessaria è 0,3 N•m (2,7 lb-in).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?