EIO0000004204.07

Installazione scheda PCI/PCIe

Se si utilizza Advanced Box con i vani per schede PCI/PCIe collegati, si possono installare le schede PCI aggiuntive oppure le schede PCI Express aggiuntive (schede PCI/PCIe). È possibile installare schede PCI/PCIe con la configurazione seguente.

  Vano 1 Vano 2
PCI x 1 + PCIe x 1 PCI PCIe
PCIe x 2 PCIe1 PCIe2
PCI x 2 PCI1 PCI2
NOTA: L'assorbimento totale di potenza delle schede PCI/PCIe può arrivare fino a 12 W, indipendentemente dal numero di schede (1 o 2) installate.

Dimensioni scheda PCI/PCIe

Le dimensioni massime delle schede PCI/PCIe che si possono installare sono le seguenti.

  1. Scheda aggiuntiva PCI (piccola)

  2. Scheda aggiuntiva PCI Express (mezza lunghezza)

  3. Staffa di I/O

Procedura di installazione

PERICOLO
RISCHIO DI SCARICA ELETTRICA, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
  • Disattivare tutte le alimentazioni elettriche del dispositivo prima di smontare coperture o elementi dal sistema e prima di installare o togliere qualsiasi accessorio, componente hardware o cavo.
  • Staccare il cavo di alimentazione dal prodotto e dall'alimentazione prima di installare o rimuovere il prodotto.
  • Per verificare che l'alimentazione sia disattivata, dove e quando indicato usare sempre un rilevatore di tensione correttamente tarato.
  • Prima di ricollegare l'alimentazione al prodotto rimontare e fissare tutte le coperture e i componenti del sistema.
  • Utilizzare questo prodotto solo con il valore di tensione specificato. Il modello CC è progettato per l'uso a 24 Vcc, e il modello CA è progettato per l'uso da 100 a 240 Vca. Prima di collegare il dispositivo, controllare sempre se l'alimentazione è CC o CA.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
AVVISO
SCARICHE ELETTROSTATICHE
Adottare le necessarie misure di protezione dalle scariche elettrostatiche prima di rimuovere il coperchio.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
AVVISO
CUSTODIA DANNEGGIATA
Non esercitare una coppia maggiore del valore specificato.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
  1. Scollegare l'alimentazione dal Box Module.
  2. Toccare l'alloggiamento o il collegamento di terra (non l'alimentazione) per scaricare la carica elettrostatica dal proprio corpo.
  3. Rimuovere le viti (q.tà 4) della copertura del vano PCI/PCIe.
  4. Far scorrere la copertura nella direzione della freccia sulla sommità della copertura e rimuoverla.
  5. Rimuovere la vite dal coperchio dell'interfaccia e poi rimuovere il coperchio.
  6. Inserire la scheda PCI / PCIe e fissarla con la vite rimossa al passo 5.
    NOTA: La coppia necessaria è 0,3 N•m (2,7 lb-in).
    1. Scheda PCI/PCIe

  7. Riposizionare il coperchio del vano PCI/PCIe e stringere le viti.
    NOTA: La coppia necessaria è 0,3 N•m (2,7 lb-in).
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.