EIO0000004204.07

Installazione del Display Module sul Box Module

AVVISO
CUSTODIA DANNEGGIATA
Non esercitare una coppia maggiore del valore specificato.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
  1. Appoggiare il Display Module su una superficie pulita e piana con lo schermo rivolto in basso.
  2. Coprire il Box Module in modo che il suo contorno si adatti alle linee guida appropriate e si possano inserire i perni di montaggio attraverso i fori.
    1. Linee guida Advanced Box

    2. Linea guida Standard Box

    3. Pin di installazione

  3. Stringere le viti M4 (q.tà 4) per fissare il Box Module.
    NOTA: La coppia necessaria è 0,7 N•m (6,2 lb-in).
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.