EIO0000004204.07

Preparazione del cavo di alimentazione CA/CC

PERICOLO
RISCHIO DI SCARICA ELETTRICA, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
  • Disattivare tutte le alimentazioni elettriche del dispositivo prima di smontare coperture o elementi dal sistema e prima di installare o togliere qualsiasi accessorio, componente hardware o cavo.
  • Rimuovere l'alimentazione prima di collegare i morsetti dell'apparato.
  • Per verificare che l'alimentazione sia disattivata, dove e quando indicato usare sempre un rilevatore di tensione correttamente tarato.
  • Prima di ricollegare l'alimentazione al prodotto rimontare e fissare tutte le coperture e i componenti del sistema.
  • Utilizzare questo prodotto solo con il valore di tensione specificato. Il modello CC è progettato per l'uso a 24 Vcc, e il modello CA è progettato per l'uso da 100 a 240 Vca. Prima di collegare il dispositivo, controllare sempre se l'alimentazione è CC o CA.
  • Poiché il prodotto non è dotato di interruttore, assicurarsi di collegare un interruttore all'alimentatore.
  • Collegare a terra il terminale FG/PE dell'apparato.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
NOTA:
  • I terminali SG (massa segnale) e FG (massa telaio) sono collegati all'interno dell'apparato.

  • Quando il terminale FG/PE è collegato, assicurarsi che il cavo sia messo a terra. La mancata messa a terra del prodotto potrebbe generare eccessive interferenze elettromagnetiche (EMI).

  • Verificare che il cavo di terra abbia una portata uguale o superiore a quelli di alimentazione.

  • Non utilizzare fili in alluminio per il cavo di alimentazione.

  • Se le estremità dei singoli fili non sono ritorti correttamente, i fili potrebbero creare un cortocircuito. Per inserire il cavo nel connettore, tenere premuto il pulsante di apertura e inserire il cavo mentre la molla interna è premuta. In alternativa, è possibile crimpare e inserire un terminale a pin o a ghiera.

  • Il conduttore è costituito da un filo rigido o intrecciato.

  • Usare cavi in rame omologato per temperature di 75 °C (167 °F) o superiori.

  • Per l’ingresso di corrente alternata, utilizzare un dispositivo di protezione del circuito derivato da 20 A al massimo.

  • I modelli a corrente alternata ottengono la certificazione UL per l’uso in ambienti classificati a Sovratensione Categoria II o inferiore

  • Utilizzare il circuito SELV (Safety Extra-Low Voltage) e il circuito LIM (Limited Energy) per l'input CC.

Cavo di alimentazione CA/CC
Sezione consigliata 0,75...3,5 mm2 (18...12 AWG)*1
Tipo di conduttore Cavo pieno o intrecciato*2
Lunghezza conduttore

*1 Si raccomanda l'uso di cavi spessi per ridurre al minimo le cadute di tensione nel cavo.

*2 Se si utilizzano cavi a trefolo, verificare i livelli di corrente supportati dal cavo.

Cavo di messa a terra CA
Sezione consigliata 2 mm2 o maggiore (14 AWG o superiore)
Dimensione anello terminale*1
  1. Φ4,3 mm (0,17 in) o maggiore

  2. 7,2 mm (0,28 in) o minore

*1 Per evitare cortocircuiti causati da viti allentate, utilizzare terminali a crimpare con manicotti isolanti.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?