EIO0000004204.07

Calibration

Calibra le coordinate del tocco.

NOTA:
  • Non calibrare utilizzando il Pannello di Controllo Impostazioni tablet PC > Regolazioni. Se si deve eseguire la calibrazione del pannello tattile, usare il metodo di calibrazione mostrato di seguito.

  • Prima di effettuare la calibrazione, nelle impostazioni del visualizzatore Windows impostare [Scale and Layout] su 100% per il visualizzatore associato. Non si può calibrare correttamente utilizzando altre impostazioni della scala.

Le istruzioni della schermata di calibrazione Calibration sono diverse tra gli schermi con film resistivo analogico e con pannello tattile capacitivo (P-CAP). Eseguire la calibrazione seguendo le istruzioni sullo schermo.

Schermo con film resistivo analogico

Schermo con projected capacitive

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.