EIO0000004204.07

Accessori per la manutenzione

Nome prodotto Numero prodotto
Display Module
Display Module da 12 pollici HMIDM6600TM*1
Display Module da 15 pollici HMIDM6700TM*1
Display Module da 10 pollici wide HMIDM6500WC*1
Display Module da 12 pollici wide HMIDM6600WC*1
Display Module da 15 pollici wide HMIDM6700WC*1
Display Module da 19 pollici wide HMIDM6800WC*1
Display Module da 22 pollici wide HMIDM6900WC*1
Guarnizioni di installazione
Guarnizione di installazione per 12" (q.tà 1 per conf.) HMIZD56
Guarnizione di installazione per 15" (q.tà 1 per conf.) HMIZD57
Guarnizione di installazione per 10" wide (q.tà 1 per conf.) HMIZD55W
Guarnizione di installazione per 12" wide (q.tà 1 per conf.) HMIZD56W
Guarnizione di installazione per 15" wide  (q.tà 1 per conf.) HMIZX57W
Guarnizione di installazione per 19" wide (q.tà 1 per conf.) HMIZCWG8W1
Guarnizione di installazione per 22" wide (q.tà 1 per conf.) HMIZCWG9W1
Dispositivo di fissaggio (q.tà 4 per conf.) HMIZCAF1
Connettore di alimentazione (CC) (q.tà 5 per conf.) HMIZCCNDC1
Connettore di alimentazione (CA) (q.tà 5 per conf.) HMIZCCNAC1

*1 Comprende modelli la cui denominazione termina con caratteri aggiuntivi.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.