EIO0000004204.07

Copertura USB anteriore

Apertura della copertura USB anteriore

La superficie anteriore è omologata per contenitore IP66F, IP67F, UL 50/50E, Tipo 1, Tipo 4X (solo uso interno) e Tipo 13, ma quando la copertura USB anteriore è aperta, la superficie anteriore va considerata per contenitori UL 50/50E e Tipo 1.

NOTA: IP66F e IP67F non fanno parte della certificazione UL.
ATTENZIONE
RISCHIO DI LESIONI
Quando si apre la copertura USB anteriore, attenzione a non ferirsi le dita.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.
AVVISO
CUSTODIA DANNEGGIATA
Non esercitare una coppia maggiore del valore specificato.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
  1. Allentare le viti sulla sommità della copertura USB anteriore con un cacciavite.
    NOTA: La coppia necessaria è 0,5 N•m (4,4 lb-in).
  2. L’interfaccia USB è visibile dopo aver estratto la copertura USB anteriore.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.