EIO0000004204.07

Ripristino del sistema

Per ripristinare il sistema, occorre il supporto di ripristino. Preparare la USB di ripristino opzionale (HMIYP6RUSW10 o HMIYP6RUSW1021) acquistata o la USB di ripristino creata con Recovery USB Creation Tool.

NOTA:
  • L'USB di ripristino opzionale ripristina solo il sistema operativo. Se oltre al ripristino del sistema operativo occorre il back-up, fare riferimento a Backup del sistema.

  • Se HORM è abilitato o immediatamente dopo l'ibernazione, il back-up o il ripristino del sistema non funziona correttamente. Eseguire il backup o il ripristino del sistema dopo aver prima disabilitato HORM e quindi spento l'apparato.

  1. Inserire il supporto di ripristino di questo prodotto.
  2. Accendere l'apparato.
  3. Quando compare la schermata di avvio, premere il tasto [F7].
  4. Immettere la password (password predefinita: Pw#12345).
  5. Selezionare il nome del supporto di ripristino.
    NOTA: Per il ripristino con l'USB di ripristino opzionale, il nome inizia con “UEFI”. (Il nome seguente è solo per riferimento.)
  6. Se si ripristina il sistema con l'USB di ripristino opzionale, selezionare OK. Per ripristinare il sistema con la USB di ripristino creata con Recovery USB Creation Tool, selezionare Restore > OK.

    Quando si usa l'USB di ripristino opzionale

    Quando si utilizza la USB di ripristino creata con Recovery USB Creation Tool

  7. Selezionare il disco da ripristinare. Se è presente una sola memoria, la schermata seguente non si visualizza. Andare al passaggio 8.
  8. Se si utilizza l'USB di ripristino opzionale o se c'è un solo file di backup (file *.wim) nell'USB di ripristino creata con Recovery USB Creation Tool, andare al punto 9.
    Quando si utilizza la USB di ripristino creata con Recovery USB Creation Tool, selezionare l'unità etichettata "Other label" > selezionare il file di backup wim > selezionare Open.
  9. Nella schermata di conferma, selezionare OK.
  10. Inizia il recupero.
  11. Quando il, ripristino è stato completato e viene visualizzata la seguente schermata, rimuovere il supporto di ripristino dal prodotto e selezionare Restart oppure Shutdown.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.