EIO0000004204.07

Kit VENTOLA

Introduzione

Sull'Advanced Box è possibile installare il kit VENTOLA (HMIYP6FAN) opzionale.

Tensione d'alimentazione nominale 12 Vcc

Installazione

PERICOLO
RISCHIO DI SCARICA ELETTRICA, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
  • Disattivare tutte le alimentazioni elettriche del dispositivo prima di smontare coperture o elementi dal sistema e prima di installare o togliere qualsiasi accessorio, componente hardware o cavo.
  • Staccare il cavo di alimentazione dal prodotto e dall'alimentazione prima di installare o rimuovere il prodotto.
  • Per verificare che l'alimentazione sia disattivata, dove e quando indicato usare sempre un rilevatore di tensione correttamente tarato.
  • Prima di ricollegare l'alimentazione al prodotto rimontare e fissare tutte le coperture e i componenti del sistema.
  • Utilizzare questo prodotto solo con il valore di tensione specificato. Il modello CC è progettato per l'uso a 24 Vcc, e il modello CA è progettato per l'uso da 100 a 240 Vca. Prima di collegare il dispositivo, controllare sempre se l'alimentazione è CC o CA.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
AVVISO
SCARICHE ELETTROSTATICHE
Adottare le necessarie misure di protezione dalle scariche elettrostatiche prima di rimuovere il coperchio.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
AVVISO
CUSTODIA DANNEGGIATA
Non esercitare una coppia maggiore del valore specificato.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
  1. Scollegare l'alimentazione dal Box Module.
  2. Toccare l'alloggiamento o il collegamento di terra (non l'alimentazione) per scaricare la carica elettrostatica dal proprio corpo.
  3. Rimuovere le 5 viti dalla copertura dello sportellino di manutenzione e far scorrere la copertura per rimuovere.

  4. Per installare la scheda M.2 SSD, rimuovere il dissipatore di calore e il tampone per il dissipatore di calore (per la sommità) prima di installare il kit VENTOLA. Per informazioni sul dissipatore di calore e sul tampone per il dissipatore di calore della scheda M.2 SSD, vedere Installazione M.2 SSD.
  5. Collegare il cavo del kit VENTOLA al connettore nello sportellino di manutenzione.
  6. Con le viti rimosse al passo 3, assicurare il kit VENTOLA.
    NOTA: La coppia necessaria è 0,3 N•m (2,7 lb-in).
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.