Write Filter
Questa funzione impedisce la scrittura sul disco di sistema.
Abilitando Write Filter si possono evitare danni al disco di sistema e la riduzione della durata del disco dovuta a scritture eccessive. Comunque, l’operazione di scrittura può avvenire subito dopo il riavviamento del prodotto, anche in presenza di un Filtro di scrittura Write Filter attivato, in base a una caratteristica di Windows®. Non spegnere questo prodotto subito dopo averlo riavviato.
Predefinito: Off (disattivato)
-
Quando è impostato un solo volume nel Write Filter, lo schermo visualizza solo quel volume.
-
Quando si modificano le impostazioni (come le impostazioni in Launcher, RAID e quando si aggiungono driver, si modifica il registro o si installano applicazioni), disabilitare il Write Filter. Se Write Filter è abilitato, eventuali modifiche alle impostazioni saranno cancellate quando si riavvia il sistema operativo. Dopo aver completato le modifiche alle impostazioni, si consiglia di riattivare Write Filter.
-
Se Write Filter è abilitato, la funzione di avvio rapido è disabilitata.
ATTENZIONE |
|---|
|
DANNI ALLE APPARECCHIATURE
Indipendentemente dalle impostazioni
del Write Filter, non spegnere immediatamente
il prodotto dopo averlo acceso.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.
|
| AVVISO |
|---|
|
PERDITA DI DATI
Non disattivare l'alimentazione
durante la scrittura su un dispositivo di memorizzazione non protetto
da Write Filter.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
|
ATTENZIONE