EIO0000004204.07

Touch Mode

Per supportare il proprio ambiente di utilizzo sono disponibili le seguenti tre modalità. Selezionare la modalità in base al proprio ambiente di utilizzo.

NOTA: Questa funzione è disponibile solo sui modelli con pannello tattile capacitivo.
Standard Mode Impostazione di fabbrica. Adatto per le operazioni tattili con le dita.
Water Detection Mode Modalità in cui l'ingresso tattile si disabilita se sullo schermo sono presenti dei liquidi, come gocce d'acqua. Consente di evitare malfunzionamenti del pannello tattile dovuti a liquidi sullo schermo. Dopo aver pulito il liquido o altra sostanza estranea dallo schermo, l'ingresso tattile si attiva in circa 2 secondi.
Glove Mode Modalità adatta all'uso di guanti, come guanti di gomma.
NOTA:
  • A seconda del tipo di guanto, l’azionamento potrebbe non essere possibile.

  • Poiché con questa modalità aumenta la sensibilità tattile, aumenta la suscettibilità al rumore ambientale.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.