EIO0000004204.07

Power

Utilizzare questa funzione per azionare l'alimentazione elettrica del prodotto.

NOTA: Se HORM è abilitato, l'uso dell'icona di ibernazione per Hibernation il sistema operativo sovrascriverà lo stato precedentemente salvato in HORM con lo stato attuale del sistema. Quando si riavvia il sistema, il sistema si avvia nello stato salvato con l'ibernazione. Dopodiché, anche se HORM è abilitato, quando si spegne l'alimentazione il sistema torna allo stato salvato con l'ibernazione.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.