EIO0000004204.07

Certificazioni e standard

Le certificazioni e gli standard elencati di seguito ne potrebbero contenere alcune ancora non acquisite. Controllare il marchio del prodotto e il seguente URL per gli ultimi aggiornamenti di acquisizione.

www.se.com/ww/en/download

Agenzie di certificazione

Tutti i modelli

  • Underwriters Laboratories Inc., UL 61010-2-201 e CSA C22.2 N°61010-2-201, per apparecchiature di controllo industriale per uso in ubicazioni generiche

  • Underwriters Laboratories Inc., UL 121201 e CSA C22.2 N°213, per apparecchiature di controllo industriale per uso in Classe I, Divisione 2 ubicazioni a rischio (classificate)

Solo per modelli CC

  • IECEx / ATEX per uso in zona 2 gas / zona 22 polvere

  • DNV*1

*1 Tutti i modelli con HDD, FAN kit, EtherCAT e i modelli da 22 pollici con la slot PCI/PCIe non possiedono la certificazione DNV.

Standard di conformità

Europa:

CE

  • Direttiva 2014/35/EU (bassa tensione)

  • Direttiva 2014/30/EU (EMC)

  • Direttiva 2014/34/EU (ATEX)

UKCA

  • Regolamento SI 2016 n. 1101

  • Regolamento SI 2016 n. 1091

  • Regolamento SI 2016 n. 1107

Australia:

  • RCM

Sostanze pericolose

Il prodotto è stato progettato per essere conforme alle normative ambientali seguenti, anche se questo prodotto potrebbe non rientrare direttamente nel campo di applicazione della normativa:

  • RoHS, Direttiva 2011/65/EU e 2015/863/EU

  • RoHS Cina, Standard GB/T 26572

  • REACH regulation EC 1907/2006

Fine vita (RAEE, Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

L'apparato contiene schede elettroniche, che dovranno essere smaltite con le specifiche modalità di trattamento. L'apparato contiene celle e/o batterie che quando sono esaurite e al termine della vita utile dovranno essere raccolte e smaltite separatamente (Direttiva 2012/19/EU).

Per estrarre le celle e le batterie dal prodotto, far riferimento a Manutenzione. Queste batterie non contengono materiali pesanti aventi percentuale in peso superiore alla soglia specificata dalla Regolamento Europea sulle Batterie 2023/1542.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.