EIO0000004204.07

Cambio della password del UEFI BIOS

Per motivi di sicurezza occorre modificare la password predefinita (Pw#12345). Di seguito si descrive la procedura per modificare la password.

NOTA: La password richiede almeno 3 caratteri.
  1. Visualizzare la schermata del BIOS. Fare riferimento a Menu di configurazione del UEFI BIOS.
  2. Selezionare Security.
  3. Selezionare Administrator Password.
  4. Compare la finestra di dialogo Enter Current password. Immettere la password attuale.
  5. Compare la finestra di dialogo Create New Password. Immettere la nuova password.
  6. Compare la finestra di dialogo Confirm New Password. Immettere la stessa password del passo 5.
  7. Premere il tasto [F4].
  8. Selezionare Yes nella finestra di dialogo Save & Exit Setup.
  9. L'apparato si riavvia.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.