EIO0000004204.07

Montaggio piatto

Installare il prodotto sul panello o sulla parete con le viti M4 (q.tà 4).

NOTA:
  • La coppia necessaria è 1,5 N•m (13,3 lb-in).

  • In questo metodo di installazione, il dissipatore di calore deve essere rivolto in alto.

  • Per evitare temperature elevate all'interno dell'apparato, montare il prodotto completamente in orizzontale.

  • Se l'alloggiamento PCI/PCIe è collegato all'Advanced Box, per il montaggio a parete è necessario un adattatore opzionale piatto/a parete. Per l'installazione tramite adattatore piatto/a parete, far riferimento a Montaggio a parete nell'installazione del vano PCI/PCIe.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.