DOCA0006FR-08

Configuration des alarmes

Pour les alarmes standard, vous devez configurer les caractéristiques suivantes via l’afficheur ou la liaison de communication  :

  • Seuil d’activation

  • Délai de déclenchement (délai d’activation / de désactivation)

  • Seuil de désactivation (pourcentage d’écart par rapport au seuil d’activation)

Le seuil de désactivation et le délai de déclenchement sont des caractéristiques communes à toutes les alarmes standard. Le seuil d’activation est identique pour chaque alarme.

Pour plus d’informations sur la façon dont l’appareil gère les alarmes à seuils, reportez-vous à la figure suivante :

 

A

Valeur de la variable surveillée par l’alarme.

 

B

Délai de déclenchement (délai d’activation ou de désactivation)

NOTE: La temporisation n’est satisfaite que si, pendant le délai, la valeur réelle ne se situe pas entre le seuil d’activation et le seuil de désactivation.
 

C

Une alarme est active. L’appareil enregistre la date, l’heure et la valeur lorsque le seuil d’activation et la temporisation sont satisfaits. L’appareil exécute toutes les tâches attribuées à l’événement, comme activer une sortie numérique ou faire clignoter le rétroéclairage ou le symbole d’alarme.

 

D

Période d’alarme

 

E

Une alarme est inactive lorsque le seuil de désactivation et la temporisation sont tous deux satisfaits. L’appareil exécute toutes les tâches attribuées à l’événement, comme désactiver une sortie numérique ou faire cesser le clignotement du rétroéclairage ou du symbole d’alarme.

Pour l’alarme de dépassement d’énergie, vous devez également configurer la méthode, qui fait référence à l’accumulation d’énergie et à la période de détection.

Les 3 options sont les suivantes :

  • Méthode quotidienne : l’accumulation d’énergie commence à 8h00 tous les jours et se réinitialise à 8h00 le lendemain.

  • Méthode hebdomadaire : l’accumulation d’énergie commence à 8h00 le dimanche et se réinitialise à 8h00 le dimanche suivant.

  • Méthode mensuelle : l’accumulation d’énergie commence à 8h00 le premier jour du mois et se réinitialise à 8h00 le premier jour du mois suivant.

Lorsque le seuil d’activation et la temporisation de l’énergie accumulée sont satisfaits, l’alarme est active. Lorsque le seuil de désactivation et la temporisation de l’énergie accumulée sont satisfaits, l’alarme est inactive.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.