DOCA0006ES-08

Configuración de alarmas

En el caso de las alarmas estándar, debe configurar las siguientes funciones a través de la pantalla o las comunicaciones:

  • Umbral de activación

  • Retardo de activación (retardo de activación/desactivación)

  • Umbral de desactivación (porcentaje de desviación desde el umbral de activación)

En las alarmas estándar, el umbral de desactivación y el retardo de activación son funciones comunes a todas las alarmas. El umbral de activación es el mismo en cada alarma.

Para obtener más información sobre cómo gestiona la central de medida las alarmas activadas a partir de umbrales, consulte la siguiente imagen:

 

A

El valor de la variable supervisada por la alarma.

 

B

Retardo de activación (retardo de activación o desactivación)

NOTA: El retardo de tiempo solo se cumple si, durante el retardo, el valor actual no cae entre el umbral de activación y el umbral de desactivación.
 

C

Una alarma está activa. La central de medida registra la fecha, la hora y el valor correspondientes al momento en el que el umbral de activación y el retardo de tiempo se cumplen. La central de medida realiza las tareas asignadas al evento, como conmutar a una salida digital y encender la retroiluminación o el símbolo de alarma.

 

D

Periodo de alarma

 

E

Una alarma está inactiva cuando tanto el umbral de desactivación como el retardo de tiempo se cumplen. La central de medida realiza las tareas asignadas al evento, como conmutar a una entrada digital y apagar la retroiluminación o el símbolo de alarma.

En el caso de la alarma de sobreenergía, también es necesario configurar el método, que hace referencia a la acumulación de energía y al periodo de detección.

Las tres opciones se explican a continuación:

  • Método de día: la acumulación de energía comienza a las 8:00 h de cada día y se borra a las 8:00 h del día siguiente.

  • Método de semana: la acumulación de energía comienza a las 8:00 h de cada domingo y se borra a las 8:00 h del domingo siguiente.

  • Método de mes: la acumulación de energía comienza a las 8:00 h del primer día del mes y se borra a las 8:00h del primer día del mes siguiente.

Cuando el umbral de activación y el retardo de tiempo de energía acumulada se cumplen, la alarma se activa. Cuando el umbral de desactivación y el retardo de tiempo de energía acumulada se cumplen, la alarma se desactiva.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.