DOCA0006ZH-08

报警配置

对于标准报警,您必须使用显示或通讯配置以下功能:

  • 触发设定点

  • 触发延迟(触发/恢复延迟)

  • 恢复设定值(与触发设定点的偏差百分比)

在标准报警中,恢复设定点和触发延迟是所有报警的共同功能。每个报警的触发设定点都是相同的。

有关测量仪如何处理由设定点驱动的报警的更多信息,请参见下图:

 

A

报警监测的变量值。

 

B

触发延迟(触发或恢复延迟)

注: 仅当在延迟期间,实际值不位于触发设定点和恢复设定点之间时,才满足时间延迟。
 

C

报警为活动状态。当满足触发设定点和时间延迟时,测量仪记录日期、时间和值。测量仪执行分配给事件的任何任务,例如:打开数字输出,以及闪烁背光或报警符号。

 

D

报警期间

 

E

当恢复设定点和时间延迟都满足时,报警为不活动状态。测量仪执行分配给事件的任何任务,例如关闭数字输出、停止闪烁背光和报警符号。

对于过电能报警,还需要配置方法,即电能累积和检测周期。

3 个选项为:

  • 按日累积:电能积累从每天早上 8:00 开始,到第二天早上 8:00 清零。

  • 按周累积:电能积累从每个周日早上 8:00 开始,到下个周日早上 8:00 清零。

  • 按月累积:电能累积从每月第一天的早上 8:00 开始,到下个月第一天的早上 8:00 清零。

当满足累积电能触发设定点和时间延迟时,报警为活动状态。当满足累积电能恢复设定点和时间延迟时,报警为不活动状态。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.