DOCA0006RU-08

Настройка сигналов тревоги

Для использования стандартных сигналов тревоги необходимо настроить следующие параметры с помощью дисплея или канала связи:

  • Уставка включения

  • Задержка срабатывания (задержка включения/отключения)

  • Уставка отключения (процент отклонения от уставки съема)

Среди стандартных сигналов тревоги уставка отключения и задержка срабатывания являются общими параметрами для всех сигналов тревоги. Уставка включения идентична для каждого сигнала тревоги.

Более подробные сведения о том, как счетчик обрабатывает сигналы тревоги, основанные на уставках, см. на следующем рисунке:

 

A

Значение переменной, контролируемой сигналом тревоги.

 

B

Задержка срабатывания (задержка включения или отключения)

Примечание: Условие задержки времени выполняется, только если в течение задержки фактическое значение не попадает между уставкой включения и уставкой отключения.
 

C

Сигнал тревоги активен. Счетчик записывает дату, время и значение, когда выполняются условия уставки включения и задержки времени. Счетчик выполняет любые задачи, назначенные событию, например: включение цифрового выхода и мигание подсветки или символа сигнала тревоги.

 

D

Период сигнала тревоги

 

E

Сигнал тревоги неактивен, когда выполняются условия уставки выключения и задержки времени. Счетчик выполняет любые задачи, назначенные событию, например: выключение цифрового выхода и прекращение мигания подсветки или символа сигнала тревоги.

Для сигнала тревоги "Превышение мощности" также необходимо настроить метод, который определяет накапливаемое значение энергии и период обнаружения.

Есть 3 варианта:

  • Ежедневный метод: накопление значения энергии начинается в 08:00 каждый день и сбрасывается в 08:00 следующего дня.

  • Еженедельный метод: накопление значения энергии начинается в 08:00 в воскресенье и сбрасывается в 08:00 следующего воскресенья.

  • Ежемесячный метод: накопление значения энергии начинается в 08:00 первого дня месяца и сбрасывается в 08:00 первого дня следующего месяца.

Когда выполняются условия уставки включения сигнала накопления энергии и задержки времени, сигнал тревоги неактивен. Когда выполняются условия уставки выключения сигнала накопления энергии и задержки времени, сигнал тревоги неактивен.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.