DOCA0006ES-08

Config comunicaciones

Número de comando

Acción
(L/E)

Tamaño

Tipo

Unidad

Rango

Descripción

5000

W

1

UInt16

(Reservado)

W

1

UInt16

(Reservado)

W

1

UInt16

(Reservado)

W

1

UInt16

1 – 247

Dirección

W

1

UInt16

0, 1, 2

Velocidad en baudios:

  • 0 = 9600
  • 1 = 19200
  • 2 = 38400

W

1

UInt16

0, 1, 2

Paridad:

  • 0 = Par
  • 1 = Impar
  • 2 = Ninguna

W

1

UInt16

(Reservado)

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.