DOCA0006FR-08

Configuration des communications

Numéro de commande

Action
(R/W)

Dimensions

Type

Unité

Plage

Description

5000

W

1

UInt16

(Réservé)

W

1

UInt16

(Réservé)

W

1

UInt16

(Réservé)

W

1

UInt16

1-247

Adresse

W

1

UInt16

0, 1, 2

Vitesse de transmission :

  • 0 = 9600
  • 1 = 19200
  • 2 = 38400

W

1

UInt16

0, 1, 2

Parité :

  • 0 = Paire
  • 1 = Impaire
  • 2 = Aucune

W

1

UInt16

(Réservé)

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.