DOCA0006RU-08

Настройка связи

Номер команды

Действие
(ЧТ/ЗАП)

Размер

Тип

Единица

Диапазон

Описание

5000

ЗАП

1

UInt16

(Зарезервировано)

ЗАП

1

UInt16

(Зарезервировано)

ЗАП

1

UInt16

(Зарезервировано)

ЗАП

1

UInt16

1 – 247

Адрес

ЗАП

1

UInt16

0, 1, 2

Скорость передачи в бодах:

  • 0 = 9600
  • 1 = 19200
  • 2 = 38400

ЗАП

1

UInt16

0, 1, 2

Четность:

  • 0 = Четн.
  • 1 = Нечетн.
  • 2 = Нет

ЗАП

1

UInt16

(Зарезервировано)

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.