DOCA0006ZH-08

通信设置

命令编号

操作
(R/W)

大小

Type

单位

范围

描述

5000

W

1

UInt16

(保留)

W

1

UInt16

(保留)

W

1

UInt16

(保留)

W

1

UInt16

1 – 247

地址

W

1

UInt16

0、1、2

波特率:

  • 0 = 9600
  • 1 = 19200
  • 2 = 38400

W

1

UInt16

0、1、2

奇偶校验:

  • 0 = 偶
  • 1 = 奇
  • 2 = 无

W

1

UInt16

(保留)

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.