DOCA0214ES–04

HMI externa

La HMI externa permite mostrar los parámetros de ajustes de forma remota. Muestra los mismos parámetros que los que se muestran en el ATSE y tiene mayor prioridad. La HMI externa está formada por dos componentes:

  1. Base de HMI externa, montada en las compuertas del panel.

  2. Pantalla LCD con HMI incorporada.

NOTA: Para conectar la HMI externa, son necesarios el módulo de funciones TPCDIO15 y el cable de la HMI con puerto RJ45.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?