DOCA0214FR-04

IHM Automatic avec commutateur rotatif

L'IHM Automatic avec commutateur rotatif est pratique pour la mise en service.

Réglages de l’IHM Automatic

Etiquette

Description

Fonction

Diagramme

1

Commutateur DIP pour la fréquence nominale

La fréquence nominale en tant que valeur nominale va devenir la référence pour le seuil de fréquence.

2

Commutateur DIP pour la temporisation en position OFF

  • Temporisation appliquée à la position Off O lors du transfert des positions I et II. Elle s’arrête en position O pour protéger la charge inductive.

  • La temporisation est utilisée pour les deux processus de transfert vers N et vers A.

  • La temporisation détecte les deux sources. La condition d'arrêt est soit le rétablissement de la source N, soit la défaillance de la source A.

3

Commutateur DIP de l’application

Le type d'application sélectionné peut être Réseau vers Réseau ou Réseau vers Genset.

4

Sélection de la source préférée ou source prioritaire

SI et SII indiquent la position physique de la source. L'alimentation normale et l‘alimentation alternative peuvent être attribuées à SI ou SII selon les besoins :

  • Lorsque vous sélectionnez SI comme source prioritaire : SI devient l’alimentation normale et SII devient l’alimentation alternative.

  • Lorsque vous sélectionnez SII comme source prioritaire : SII devient l’alimentation normale et SI devient l’alimentation alternative.

5

Commutateur DIP pour le mode de fonctionnement

Deux modes de fonctionnement automatique sont possibles :

  • Retour auto

  • Pas de retour auto

6

Commutateur rotatif pour la tension nominale Ue

La tension nominale en tant que valeur nominale deviendra la référence pour le seuil de tension.

2P (L-N) : 220 V, 230 V, 240 V, 250 V.

3P et 4P (L-L) : 380 V, 400 V, 415 V, 440 V.

7

Commutateur rotatif pour sélectionner le seuil de tension et de fréquence

Δf : Écart de fréquence comme référence de la fréquence nominale.

ΔU : Écart de tension comme référence de la tension nominale.

8

Commutateur rotatif pour la temporisation de transfert depuis N-A

Δt : Temporisation de transfert entre N-A. L'unité est la seconde.

9

Commutateur rotatif pour la temporisation de re-transfert à partir de A-N

Δt : Temporisation de transfert entre A-N. L'unité est minute.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?