DOCA0214ES–04

Modo de inhibición de transferencia

Cuando la entrada de inhibición de transferencia está activa, el controlador no puede enviar ninguna orden al TSE. Los botones de selección de la parte frontal están bloqueados y la HMI solo muestra la inhibición de transferencia.

Los modos de encendido, forzar apagado y maneta siguen funcionando como antes. Al salir de los modos de encendido, forzar apagado y maneta, la transferencia queda bloqueada por la inhibición de transferencia.

Utilice este modo solo cuando la señal de inhibición (de la entrada digital) esté activa y no se esté ejecutando ningún modo de funcionamiento superior. Cuando haya en curso una transferencia de ATS, espere hasta que finalice la transferencia.

Salga de este modo una vez que la señal de inhibición esté inactiva.

Para ampliar esta función del TSE, es preciso utilizar accesorios por medio del modelo TPCDIO07.

Aplicación

  • La inhibición de la transferencia se produce cuando hay interrupción de la alimentación a causa de un cortocircuito.

  • Esta función se puede utilizar para bloquear el controlador mediante señales personalizadas.

  • Esta función resulta de utilidad para la colaboración con diferentes ATSE.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?