DOCA0214ES–04

Subfrecuencia

Campo

Descripción

Valor predeterminado

  • Caída: 5%

  • Recogida: 20% de caída de delta

Rango

Frecuencia delta : del 2% al 10% de la frecuencia nominal, podría ser 2-3-4-5-6-7-8-9-10%..

Diferencial

El diferencial entre la caída y el retorno se fija en la Automatic HMI; esta diferencia se establece en el 20 % del valor delta.

Secuencia de eventos

  • Cuando un sensor detecta una frecuencia por debajo de la frecuencia de caída establecida durante un período superior al retardo, considera que la tensión está fuera de rango.

  • Cuando el sensor detecta una frecuencia en el punto de retorno o por encima de este, considera que la frecuencia es aceptable.

Ejemplo de cálculo de subfrecuencia de TransferPacT Automatic

Por ejemplo, Fe= 50 Hz, caída del 5 % = 2,5 Hz

Diferencial entre caída y retorno = 2,5 Hz * 20 % = 0,5 Hz

La caída por subfrecuencia es de 50 Hz - 2,5 Hz = 47,5 Hz

Retorno = 47,5 Hz + 0,5 Hz = 48 Hz

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?