DOCA0214ES–04

Caída de tensión y retorno


  • Valor de caída por sobretensión: Por encima de este valor, el voltaje está fuera de rango y se inicia la transferencia.

  • Valor de retorno de sobretensión: Cuando la tensión regresa de una sobrefrecuencia, es condición indispensable volver a una situación normal.

  • Valor de caída por subtensión: Por debajo de este valor, la frecuencia está fuera de rango y se inicia la transferencia.

  • Valor de retorno por subtensión: Cuando la tensión regresa de una subtensión, es condición indispensable volver a la situación normal.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?