DOCA0214FR-04

Indicateur de position

TransferPacT Active Automatic / Automatic 32-100, 80-160, 100-250, 320-630, 800 A
TransferPacT Remote 160-250, 320-630, 800 A

Indicateur de position

État

OFF

La source I est connectée.

La source II est connectée.

TransferPacT Active Automatic 800-1600 A

Indicateur de position

Statut

L'appareil est hors tension et le ressort d'ouverture est armé.

L'appareil est hors tension et le ressort d'ouverture est désarmé.

La source I est connectée et le ressort d'ouverture est armé.

La source I est connectée et le ressort d'ouverture est désarmé.

La source II est connectée et le ressort d'ouverture est armé.

La source II est connectée et le ressort d'ouverture est désarmé.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?