2508_Wiser_KNX

Programmazioni orarie

È possibile impostare delle programmazioni orarie per definire gli orari specifici in cui un dispositivo modifica il proprio stato.

Tali programmazioni orarie possono essere create e modificate direttamente dalla schermata di controllo del dispositivo.

Per accedere alle programmazioni orarie del dispositivo:

  1. Accedere alla schermata di controllo del dispositivo.

  2. Toccare Gestisci programmazioni orarie nella parte inferiore della schermata per visualizzare l’elenco delle programmazioni orarie disponibili per il dispositivo:

IMPORTANTE: Se si modificano manualmente le programmazioni orarie dal controller, attendere circa 1 minuto per la propagazione delle modifiche, quindi aggiornare la schermata dell’applicazione per dispositivi mobili.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.