2508_Wiser_KNX

Termostato con modalità operative e ventola

CONTROLLER

Impostazioni

Scheda Generale

Campi obbligatori

Campi facoltativi

Titolo

Valore minimo setpoint

Valore massimo setpoint

Nascondi dall’app mobile e da tutti gli altri servizi remoti (casella di controllo)

Velocità ventola 1 – 6

Controllo vocale (casella di controllo)

Titolo termostato

Titolo allarme punto di rugiada

Passo setpoint

Valore di override modalità automatica (0-255)

Valore di disattivazione override modalità automatica (0-255)

Usa modalità operative personalizzate (casella di controllo)

  • Nome modalità
  • Valore della modalità

  • Stato modalità


Oggetti

Campi obbligatori

Descrizione

Campi facoltativi

Descrizione

Temperatura attuale

Temperatura attualmente misurata per il widget (valore di input)

DPT_Value_Temp (9.001)

Ingresso modalità di funzionamento

Modalità operativa che il widget scrive per impostazione predefinita quando vengono utilizzate le seguenti icone:

  • Icona 1 = valore 1

  • Icona 2 = valore 2

  • Icona 3 = valore 3

  • Icona 4 = valore 4

DPT_1 byte intero senza segno (05.010)

Uscita setpoint temperatura attuale

Valore di output modificato dal widget

DPT_Value_Temp (9.001)

Stato termostato, avviso

Oggetto di stato a 1 byte che interpreta i valori:

  • Bit 0: Comfort

  • Bit 1: ECO

  • Bit 2: Modalità notturna

  • Bit 3: Protezione da gelo/riscaldamento

  • Bit 4: Allarme punto di rugiada

  • Bit 5: Riscaldamento/raffrescamento

DPT_1 byte intero senza segno (05.010)

Ingresso setpoint temperatura attuale

Valore di ingresso modificato da un dispositivo esterno (campo di feedback)

DPT_Value_Temp (9.001)

Termostato on/off

Oggetto di controllo per termostato on/off

DPT_Switch (01.001) o DPT_1 bit (01.0)

   

Stato termostato on/off

Oggetto di feedback per termostato on/off

DPT_Switch (01.001) o DPT_1 bit (01.0)

   

Stato HVAC termostato

Oggetto di feedback; i valori corrispondono all'ingresso della modalità operativa.

DPT_1 byte intero senza segno (05.010)

   

Riscaldamento/Raffrescamento

Oggetto di controllo per controllo riscaldamento/raffrescamento (1 bit)

DPT_1 bit (01.0)

   

Stato riscaldamento/raffrescamento

Oggetto feedback (1 bit)

DPT_1 bit (01.0)

   

Allarme gelo

Oggetto feedback (1 bit)

DPT_1 bit (01.0)

   

Allarme punto di rugiada

Oggetto feedback (1 bit)

DPT_1 bit (01.0)

   

Livello batteria

Oggetto feedback opzionale

DPT_Scale (05.001)

   

Avviso batteria

Oggetto feedback opzionale

DPT_1 bit (01.0)

   

È attivo

Il sistema sta riscaldando/raffreddando attivamente.

DPT_1 bit (01.0)

   

Oggetto di stato dispositivo

Oggetto feedback opzionale

DPT_1 bit (01.0)

   

Velocità del ventilatore

Oggetto di controllo per regolare la velocità della ventola in %

DPT_Scale (05.001)

   

Stato velocità ventola

Oggetto feedback per il widget

DPT_Scale (05.001)

   

Modalità manuale ventola

Oggetto di controllo a 1 bit:

  • 1 = manuale

  • 0 = auto

DPT_Switch (1.001)


Widget Touch

Termostato

Termostato Danfoss


APPLICAZIONE MOBILE

Widget dell’app

Schermate di controllo

Solo campi obbligatori

Modalità, ventola e controllo on/off configurati

Modalità, ventilatore, on/off e controllo riscaldamento/raffrescamento configurati

ELEMENTI DELLA SCHERMATA DI CONTROLLO


Temperatura attuale

  • Visualizzato nella parte superiore dello schermo.

  • Il valore viene letto direttamente dal punto dati KNX.

  • Le unità sono visualizzate in °C o °F, a seconda delle impostazioni di sistema.


Icona di stato – Riscaldamento/Raffrescamento

  • Un'icona dinamica indica lo stato operativo corrente.

  • L'icona cambia in base alla relazione tra la temperatura attuale e il setpoint e alla modalità selezionata:

Condizione

Modalità

Icona

Temperatura attuale > Setpoint

Raffrescamento

Temperatura attuale > Setpoint

Riscaldamento

Temperatura attuale < Setpoint

Raffrescamento

Temperatura attuale < Setpoint

Riscaldamento


Setpoint temperatura

  • Visualizza la temperatura target corrente.

  • Il valore viene letto dal punto dati.

  • Visualizzato in °C o °F.


Pulsante modalità

  • Visualizza la modalità attualmente attiva (ad es. Comfort, Eco, Notte).

  • Toccare l'icona modalità per aprire la schermata di selezione della modalità.


  • Selezionare la modalità desiderata e toccare Imposta per confermare.


Pulsante ventola

  • Visualizza lo stato attuale della ventola:

    • ON (con modalità selezionata)

    • OFF

    • Auto

  • Toccare l'icona ventola per aprire la schermata di selezione della modalità della ventola.


  • Selezionare la modalità della ventola desiderata e toccare Imposta.

  • Per spegnere la ventola, deselezionare la modalità attualmente attiva.


Selettore Raffrescamento/Riscaldamento

  • Un semplice pulsante di commutazione che passa dalla modalità di raffrescamento a quella di riscaldamento.


Pulsante On/Off

  • Il pulsante On/Off controlla lo stato generale del termostato. Accende o spegne l'RTU (unità di temperatura ambiente). Questo pulsante non controlla direttamente alcun attuatore, ma disattiva la logica all'interno dell'attuatore, impedendo il funzionamento dell'RTU.

  • Quando il pulsante è su ON, tutti gli elementi interattivi (pulsanti, cursori) sono attivi.

  • Quando il pulsante è disattivato, il widget diventa inattivo e le impostazioni non possono essere modificate.

  • Il pulsante On/Off può essere assegnato per controllare altre funzioni, come il riscaldamento/raffrescamento. Ad esempio, se è associato all'aria condizionata (riscaldamento/raffrescamento), spegnendolo si interromperà il funzionamento dell'aria condizionata fino a quando non verrà riacceso.

  • Anche quando il pulsante On/Off è impostato su OFF, le funzioni Segui programmazione oraria e Imposta programmazione oraria continuano a funzionare come di consueto.

    NOTA: Questa funzione è disponibile solo nel termostato generico. Non è supportata per il termostato Danfoss o il termostato VDC.

Modalità personalizzate

Il termostato consente di configurare fino a sei modalità personalizzate, che estendono la funzionalità oltre le modalità standard come Comfort, Standby o Notte. Queste modalità personalizzate sono utili per adattare il comportamento del termostato alle esigenze specifiche dell'utente o a determinati scenari.

Ogni modalità personalizzata deve includere:

  • Un nome univoco – utilizzato per identificare la modalità nell'app.

  • Un valore della modalità – il valore inviato al sistema quando la modalità è attivata.

  • Uno stato della modalità – un valore di stato utilizzato per il feedback o la logica nel sistema.

Aggiunta e gestione delle modalità

  • Per aggiungere una nuova modalità, fare clic sul pulsante Aggiungi un’altra modalità.

  • Compilare i campi Nome modalità, Valore modalità e Stato modalità.

  • Per rimuovere una modalità, fare clic su Rimuovi questa modalità accanto alla modalità specifica che si desidera cancellare.

L'utilizzo delle modalità personalizzate è facoltativo: vengono abilitate selezionando la casella Usa modalità personalizzate nelle Impostazioni generali del termostato.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.