2508_Wiser_KNX

Sistema di gestione dell’energia domestica (HEMS) Wiser KNX

Questo capitolo guida un installatore attraverso la configurazione del controller per attivare il monitoraggio dell’energia nell’applicazione per dispositivi mobili.

Richiede che un system integrator o un installatore conosca la configurazione generale del controller, che comporta la messa in servizio del dispositivo e la gestione degli oggetti KNX.

L’applicazione per dispositivi mobili e la relativa gestione dell’energia forniscono informazioni sui consumi domestici, sulla produzione di energia solare, sul flusso di potenza effettivo ecc. Può inoltre fornire informazioni sui costi energetici e sull’impatto della CO2.


Impostazioni e installazioni richieste:

  1. I dispositivi di monitoraggio dell’energia descritti di seguito devono essere installati, collegati al controller e messi in servizio:

    Dispositivi

    Esempi

    Contatori di energia KNX o Modbus

    • Contatore di energia KNX Schneider REG-K/3x230V/16A (MTN6600-0603)

    • Contatore di energia iEM3150 Schneider – 63 A – Modbus (A9MEM3150)

    • Contatore di energia iEM3155 – 63 A – Modbus (A9MEM3155)

    PowerTag Modbus

    • Sensore di energia

    • PowerTag Resi9, sensore di energia Modbus 6 circuiti monofase 80 A (R9M80X6M) con trasformatori di corrente da 80A (R9MCT80)

    Ulteriori informazioni sono disponibili qui: Contatori di energia supportati.

    Ulteriori informazioni sulla creazione di un profilo Modbus nella guida utente del controller qui.

    PowerTag Link e PowerTag A9

    • Acti9 PowerTag Link – Concentratore Wireless to Modbus TCP/IP (A9XMWD20)

    • Acti9 PowerTag Link HD – Concentratore Wireless to Modbus TCP/IP (A9XMWD100)

    • PowerTag:

      • A9MEM1521

      • A9MEM154

      • A9MEM1561

    Ulteriori informazioni sulla creazione di un profilo Modbus nella guida utente del controller qui.

    Attuatori KNX con rilevamento di corrente

    • Attuatore di commutazione REG-K/4x230/16 w (MTN647595)

    • Attuatore di commutazione REG-K/8x230/16 w (MTN647895)

    • Attuatore di commutazione REG-K/12x230/16 (MTN648493)

    Inverter solari Modbus

    Attualmente supportato:

    • Kostal Plenticore

    • Solax X3 G4

    Ulteriori informazioni sono disponibili qui: Inverter solari supportati

    Ulteriori informazioni sulla creazione di un profilo Modbus nella guida utente del controller qui.

    Altri dispositivi con opzioni di monitoraggio dell’energia supportate da KNX e/o dal controller

    • Smart plug

    • Presa intelligente

  2. Il plugin Energia deve essere installato e configurato. È disponibile nel Marketplace dei controller ed è progettato per mappare i dati energetici dai dispositivi descritti sopra.

  3. L’applicazione per dispositivi mobili è installata sul telefono cellulare (versione più recente disponibile nel Google Playstore e nell’Apple Appstore), ) e l’account valido è collegato al controller.

  4. È necessario impostare la posizione del controller nell’applicazione per dispositivi mobili (ulteriori informazioni in Home management).

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.