2508_Wiser_KNX

Tariffa di feed-in

Se si utilizza o si vende energia da pannelli solari, con la funzione Tariffa di feed-in è possibile monitorare quanto denaro si risparmia alimentando l’energia nella rete e utilizzando la propria elettricità prodotta da pannelli solari.

Impostare la tariffa di Feed-in come segue:

  1. Innanzitutto, impostare il parametro Energia assorbita dalla rete dalla casa nel plugin di energia del controller:
    Nel browser web, accedere al controller > plugin Energia > scheda Oggetti delle impostazioni della rete (Rete elettrica).

  2. Nell’applicazione mobile, impostare la tariffa di vendita dell’elettricità:
    Fare clic su > Tariffa > Tariffa di feed-in > immettere la tariffa di feed-in > fare clic su Salva.

Una volta terminata l’impostazione della tariffa di feed-in, si visualizzerà I miei risparmi nella sezione Costo dell’energia ( > Insights > La mia fattura annuale).


I miei risparmi è la somma dei seguenti elementi:

  • Produzione venduta = i profitti per la vendita di energia.

  • Produzione usata = costi energetici se si acquista l’energia invece di utilizzare quella di propria produzione (calcolati in base alla propria tariffa).


Se si fa clic su I miei risparmi, è possibile visualizzare il grafico Storia dei risparmi e dei guadagni con i dettagli di Produzione venduta e Produzione usata per il periodo selezionato.


Nella parte inferiore dello schermo si visualizza Produzione usata dall’apparecchiatura. Ogni apparecchiatura energetica che utilizza l’energia della produzione è ordinata dal consumo più alto a quello più basso. Il numero mostra la percentuale della produzione totale consumata dall’apparecchiatura durante il periodo selezionato.


È possibile selezionare una colonna dal grafico per visualizzare
I miei risparmi
,
Produzione venduta,
Produzione usata e
Produzione usata dall’apparecchiatura
per il periodo esatto (giorno/mese/anno).


Fare clic su Produzione venduta e Produzione usata per filtrare il grafico della storia dei guadagni.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.