2508_Wiser_KNX

Rete elettrica

È necessario mappare la rete, in quanto gli impianti solari off-grid non sono supportati.

È necessario per i seguenti controlli:

  1. Energia consumata dalla rete.

  2. Energia erogata alla rete elettrica (in presenza di pannelli solari presso l’abitazione). Sulla base di questi dati vengono calcolate varie informazioni.


Un dispositivo che fornisce i dati sull’energia di rete deve essere collegato al controller, messo in servizio e devono essere forniti i seguenti oggetti KNX:

  • Potenza attiva: Si tratta dell’energia effettivamente consumata o generata dall’abitazione (se sono installati pannelli solari).
    Assegnare questa unità oggetto KNX con W okW.

  • Energia attiva prodotta dalla rete (energia prelevata dalla rete): È l’energia cumulativa totale consumata dall’abitazione.
    Assegnare questa unità oggetto KNX con Wh.

  • Energia attiva assorbita dalla rete (energia autoprodotta restituita alla rete): Si tratta dell’energia cumulativa totale prodotta dall’abitazione. È necessaria se l’abitazione è in grado di restituire energia alla rete elettrica, per esempio se sono installati pannelli solari o una batteria.
    Assegnare questa unità oggetto KNX con Wh.

NOTA: Se si utilizza un inverter solare per fornire i dati, vedere Inverter solari supportati.

Se sono disponibili oggetti KNX, mapparli nel plugin Energia come segue:

  1. Nel browser web, aprire il plugin Energia per il controller.

  2. Fare clic su + nell’angolo inferiore destro > fare clic su Aggiungi apparecchiatura. Viene visualizzato il modulo per la creazione di nuove apparecchiature.

  3. Compilare la scheda Generale del modulo come segue:

    Titolo

    Qualunque nome.

    Limite di potenza (W)

    Soglia di allarme (viene confrontata con Potenza attiva).

    0 = L’allarme non è impostato.

    Autoconsumo

    Se sono installati pannelli solari o una batteria, selezionare l’attributo.

    Direzione inversa

    Lasciare l’attributo deselezionato

    NOTA: Se l’energia può essere fornita dalla casa alla rete, spuntare Autoconsumo. In caso contrario, lasciarlo deselezionato.
    NOTA: Lasciare Direzione inversa deselezionato. In un secondo momento, nell’applicazione mobile, si scoprirà se la direzione dell’alimentazione è corretta. In caso contrario, tornare a questo attributo e selezionarlo.
  4. Fare clic sulla scheda Oggetti e compilarla come segue:

    Esempio di inverter Kostal

    Potenza attiva

    Potenza attiva

    Energia prodotta dalla rete all’abitazione

    Energia prelevata dalla rete

    Energia prelevata dalla rete elettrica dalla casa

    Energia autoprodotta fornita alla rete

    Stato dispositivo

    Opzionale (lo stato sarà visualizzato nel plugin)

    1 = OK/ 0 = errore

    NOTA: Se l’energia non può essere fornita dall’abitazione alla rete, lasciare Energia prelevata dalla rete elettrica dall’abitazione vuoto.
  5. Fare clic su Salva.


    La rete elettrica (GRID) compare come un elemento dell’elenco delle apparecchiature.

  6. Selezionare GRID (casella di controllo a sinistra) > fare clic su in basso a sinistra > fare clic su Aggiungi selezionato alla stanza > scegliere a quale/i stanza/e si desidera aggiungere GRID.

    NOTA: Le stanze devono essere già create Touch Config.
  7. Fare clic su Aggiungi.

L’energia e l’alimentazione della rete con mappatura sono disponibili in (nuova scheda) in basso a destra nell’applicazione per dispositivi mobili (Installazione dell’applicazione per dispositivi mobili).


Toccare nell’app e controllare che la rete elettrica sia monitorata correttamente:

  • La potenza nella visualizzazione Live deve essere visualizzata immediatamente.

  • Per la cronologia dei dati, è necessario attendere e lasciare che il sistema generi abbastanza dati da visualizzare nell’app.

NOTA: Dopo ogni aggiornamento della configurazione nel plugin Energia, è sempre necessario chiudere completamente l’app e aprirla di nuovo per vedere l’ultimo aggiornamento. Se i dati non vengono visualizzati correttamente, vedere Risoluzione dei problemi energetici.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.