2508_Wiser_KNX

Aggiungi azioni – Quindi

Selezionare una o più azioni per l’automazione. Si consiglia di definirne fino a 20.

È inoltre possibile impostare ritardi tra di esse.


Esistono quattro tipi di azioni:

  • Avviare il dispositivo

  • Aggiungere un ritardo

  • Momento

  • Invia notifica


Nella creazione dell’automazione, toccare la scheda Allora > Aggiungere un’azione > selezionare:

  • Avviare il dispositivo > selezionare il dispositivo > toccare Imposta ritardo > selezionare l’ora del ritardo > toccare Salva > toccare Imposta.

  • Aggiungere un ritardo: Nella schermata di controllo del dispositivo, toccare Imposta ritardo > definire un ritardo (mm:ss) > toccare Salva.

  • Momento > selezionare dall’elenco dei momenti > toccare Fatto.

  • Inviare notifica > toccare Notifica. (Riceverai una notifica push all’attivazione dell’automazione).

    NOTA: È necessario prima abilitare la ricezione delle Notifiche ( > Notifiche > scorrere rapidamente su Abilita notifiche per abilitare le notifiche).


Ritornare alla schermata principale di creazione dell’automazione.

NOTA: In una futura versione dell’app, sarà possibile inviare notifiche push specifiche collegate all’automazione.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.