2508_Wiser_KNX

Tipici scenari di utilizzo

Questi scenari possono in genere verificarsi in impianti reali (l’elenco non è esaustivo):

Scenari

Azione

1. L’utente desidera interrompere il monitoraggio di un elettrodomestico (ad esempio, una lavatrice) e rimuoverlo dalla cronologia.

Un installatore elimina le rispettive apparecchiature nel plugin Energia. In tal modo, i dati storici saranno cancellati per sempre. 

2. L’utente desidera interrompere il monitoraggio di un elettrodomestico (ad esempio, una lavatrice) ma vuole mantenerne la cronologia.

L’installatore elimina l’alimentazione e l’energia, ossia gli oggetti KNX delle rispettive apparecchiature.

3. Un utente decide di sostituire il monitoraggio di un elettrodomestico (per es. una lavatrice) con un altro (per es. un’asciugatrice) utilizzando lo stesso contatore di energia (per es. una presa intelligente). 

L’installatore scollega fisicamente l’elettrodomestico monitorato e collega l’altro elettrodomestico. Poi l’installatore crea una nuova Apparecchiatura a consumo energetico e mappa i rispettivi oggetti KNX.

Se un utente desidera conservare la storia dell’elettrodomestico monitorato di recente, seguire lo Scenario 2; in alternativa, seguire lo Scenario 1.

4. Un contatore di energia collegato alle apparecchiature monitorate è guasto e deve essere sostituito.

L’installatore sostituisce il contatore di energia danneggiato e mette in servizio un contatore sostitutivo per il controller.

Nel plugin Energia, l’installatore mappa gli oggetti KNX del nuovo contatore di energia rispetto all’apparecchiatura monitorata.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.